13.02.2016 13:16 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
ich möchte gerne aus einem Skript in WinCCflex eine Exceltabelle laden und dort ein Macro ausführen. Wie wird das geamcht? |
13.02.2016 15:45 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 22.10.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Welches WinCC Flex? Auf einem Panel oder die PC-Runtime? |
02.03.2016 18:12 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo mm76 ich arbeite mit WinCCflex 2008 SP2 auf einem IPC mit WinAC Leider konnte ich nicht früher antworten, da ich auswärts war. |
Folgen Sie uns auf