26.07.2018 07:13 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, Ich habe derzeit ein Problem mit der Hardware Konfiguration meines STEP7 Projekts. In dieser Hardware Konfiguration wurden Shared ET200S Komponenten verwendet. Wenn ich nun einen Export von der Konfiguration mache und diese anschließend wieder importiere, bekomme ich folgende ERROR Message und alle geshareten Karten werden aus der Hardware Konfiguration gelöscht: IOSUBSYSTEM 100, IOADDRESS 173, SLOT 13, GSDML-V2.25-Siemens-ET200S-20110429.xml<> could not be created. Check the spelling of the order number, version, or GSD file name, and make sure that all required optional packages are available. Weiß jemand von euch, warum das so sein könnte, danke euch schon mal im Voraus! ^^ ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 26.07.2018 11:54:49Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.07.2018 09:29 | |
Beiträge: 531 Bewertung: (34) |
Dann könnte es auch ein Bug sein. Am Besten einen Hotlinefall aufmachen. Evtl. gibt es da schon eine Lösung. |
Folgen Sie uns auf