12.05.2006 13:37 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, also mit ProTool V6.0 (beachte dazu auch FAQ) kann man mit der rechten Maustaste (Maus muss über Betriebs- oder Störmeldungen fixiert sein) das Kontextmenü öffnen. In diesem Kontextmenü werden Im- und Exportfunktionen zu Verfügung gestellt. Dateiformat: csv, xls Am Besten erstmal eine oder mehrere Meldung exportieren, damit die Aufschlüsselung der Datenablage in der Datei bekannt ist. FAQ zum Im- und Exportieren mit ProTool V6.0: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11637237 Im- und Export von Texten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21829638 Bye |
Folgen Sie uns auf