06.03.2015 19:35 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Dann kann ich das Wochenende was feines rödeln. viele Grüße Andre |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.03.2015 21:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 32908 Bewertung: (4069) |
Korrigierte Zeichnung mit Sicherung. |
06.03.2015 22:07 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
bin begeistert, danke vielmals. viele Grüße Andre |
07.03.2015 06:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 32908 Bewertung: (4069) |
Ja, nur mit einer 12V Autobatterie. Als "Batterie ist leer"-Überwachung. |
Folgen Sie uns auf