18.03.2020 09:00 | |
Beigetreten: 12.10.2011 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich versuche ebenfalls ein externes Gerät mittels SCPI-Protokoll über Ethernet anzusteuern. Bei mir scheitert es schon daran, dass die S7-1500 (genauer genommen eine 1513) immer eine Verbindung aufbauen will und scheinbar dabei eine Reaktion der Gegenstelle erwartet. Dabei müssten die Daten einfach über die Ethernetschnittstelle gesendet werden. Wenn ich die SCPI Befehle vom PC mit z.B. dem Programm Putty sende, reagiert das Gerät. Das funktioniert also soweit. Gruß und vielen Dank schon mal im Voraus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/18/2020 12:41:53Neue Überschrift nach Splitten |
|