15.04.2019 09:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194)
|
Lade mal bitte dein LSC-Programm und das LWE -Projekt hoch als Zip-Archiv. |
15.04.2019 12:45 | |
Beigetreten: 22.03.2017 Letzter Bes: 22.05.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die schnelle Reaktion, Zip-Datei ist im Anhang.Dateianhangfuellstand.zip (81 Downloads) |
15.04.2019 13:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194)
|
So wie im angehangenen Video sehe es bei Vorschlag 1 aus.
DateianhangFüllstand.zip (55 Downloads) |
15.04.2019 14:53 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Zur vorgeschlagenen Variante mit dem Aufaddieren ist im Anhang mal ein Beispiel. In der Simulation dauert es bei größeren Zahlen allerdings etwas länger. In der Logo dürften ca. 1000 Impulse pro Sekunde verarbeitet werden, also dauert es bei 10.000 l bis zu 10 Sekunden, bis der Wert aufaddiert ist. In der Zeit ist die Entnahme allerdings verriegelt. Einfach mal in der Simulation ausprobieren und eine Zahl hinter "Addierer" eintippen. Das Feld lässt sich natürlich auch im LWE einfügen. M.f.G. Scorp DateianhangFuellstand2.zip (50 Downloads) |
16.04.2019 06:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194)
|
Hier mal ein Programm- und Visu-Entwurf zu Vorschlag 3 mit anlogem Zähler. Zwingend ist beim LOGO!-Programm das Einhalten der Reihenfolge der Blocknummierungen. Das ist zyklusbedingt. DateianhangFüllstand analog Zähler.zip (64 Downloads) |
25.04.2019 14:35 | |
Beigetreten: 22.03.2017 Letzter Bes: 22.05.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, Erst einmal Dankeschön für die vielen hilfreichen Antworten. Ich habe mein Problem jetzt mit dem Beispiel des Analogen Merkers realisiert. Habe noch zusätzlich einen Monatlichen Zähler hinzugeführt und ein paar Bausteine damit man den Anfangsstand nur einmal setzen kann. bzw nach betätigen der Tasten C1 und C2 könnte man den Anfangsstand erneut setzen. Des Weiteren habe ich einen Zähler hinzugeführt der nach dem eingestellten EIN Wert ein Impuls rausgibt für den Fall das man einen Zähler hat der mehr als 1 Signal pro Liter raus gibt. I2 und I4 habe ich nur hinzugeführt um es in der Simulation einfacher testen zu können. Schöne Grüße Fischer DateianhangWasserstand.zip (73 Downloads) |
Folgen Sie uns auf