11.12.2014 10:30 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Warum startest Du nicht einen Zähler mit dem Wert von 5000 und zählst dann die jeweilige Mengerunter? |
11.12.2014 10:40 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
aber wie ? |
11.12.2014 10:45 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ich mach Dir mal ein Beispiel fertig. |
11.12.2014 10:52 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier ist das Beispiel. DateianhangZähler.zip (64 Downloads) |
11.12.2014 11:08 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo 190B, das meinst du leider ist es nicht das was ich möchte. Ich habe mal einen Teil aus meinem Programm kopiert und beschriftet vielleicht ist es so verständlicher. Gruß Amilo13 DateianhangDosierung.zip (68 Downloads) |
11.12.2014 13:27 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Angeschaut hab ich es mir aber irgendwie bekomme ich das nicht hin, nagut dann lassen wir es. Trotzdem vielen Dank für die Mühe |
Folgen Sie uns auf