26.09.2018 09:32 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 18.08.2023 Beiträge: 178 Bewertung:
|
Ich habe nun alle Beiträge zum Thema Firmware-Update durchgelesen und blicke noch nicht ganz durch. Sollten wir nicht einen festen Beitrag mit allen Informationen zu den Firmware-Versionen und Updates bereithalten? Stimmen diese Informationen soweit? 1.81.03 entspricht FS:06 und ist von diesem Problem nach 50 Tagen Netzwerkbetrieb betroffen. Diese Firmware ist verfügbar unter https://support.industry.siemens.com/cs/document/109750845 und sollte Probleme der FS:05 und 04 beheben. 1.81.02 entspricht FS:05, betroffen vom Fehler mit Displayaktualisierung 1.81.01 entspricht FS:04, betroffen vom Fehler mit Displayaktualisierung Nun habe ich vereinzelt von einer neueren Version 1.81.03.02.7914C gelesen, die angeblich die FS:06 Probleme lösen soll, hab diese aber nicht finden können. Gibt es bereits eine Lösung für FS:06? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 26.09.2018 10:20:56Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.11.2020 17:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.10.2023 Beiträge: 30912 Bewertung:
|
Für Die LOGO!8.1 wird es keine neuen Firmwareupdates geben, da es schon 2 weitere Generationen gibt, die LOGO!8.2 und die aktuelle LOGO!8.3. Die LOGO!8.3 gibt es erst seit Anfang November, da gibt es noch kein Firmwareupdate.. Für die LOGO!8.2 gab es ein Update auf Firmwareversion V1.82.02 (FS). Dann kam anschließend für die LOGO!8.1 und 8.2 noch ein Firmwareupdate für die sichere Nutzung des Webservers. Produktinformation zum Firmwareupdate für LOGO! 8 für Security Vulnerability CVE-2020-7593 Edit: Im Anhang eine kleine Historie zur 0BA8. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (395 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 11/27/2020 17:15:19Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 11/27/2020 17:16:38 |
|
Folgen Sie uns auf