10.02.2010 14:42 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo Borg, hast du evtl. WinCC installiert? Wichtig wäre es hier auch die Version zu kennen! Grüße Manfred |
Zuletzt bearbeitet von: *Manfred* am: 10.02.2010 15:33 |
|
11.02.2010 11:19 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung:
|
Hallo Borg, an deiner Stelle würde ich erstmal das ProTool auf den akt. Stand bringen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11772575 Dein Problem ist, dass sowohl ProTool als auch WCF als auch WinCC diese Symbolbibliothek verwendet - je nach Version aber in unterschiedlicher Ausprägung. Die verschiedenenSymbolbibliothekensind nämlich auch versioniert und untereinander nur teilweise kompatibel. Falls das nicht hilft, solltest du ProTool neu installieren. |
mfG / Best regards |
|
Folgen Sie uns auf