09.06.2011 12:37 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo Asterix, hallo Jonny9, ich habe an beiden Systemen die Channel Diagnostic gestartet und kanneigentlich keinen Unterschied feststellen.(Siehe Bilder im Anhang) Es gibt keine Fehlermeldung und read response und write response sind ungefähr gleich. Insofern würde ich auf einen Fehler WinCC <-> Protokolltreiber oder so tippen. Jonny9: Der Kreis ist über eine Direktverbindung mit der Variablen verknüpft. Der Standardtriggerbeträgt 250ms Oder was meinst Du mit Aktualisierungszeit im Projekt ? Gruß Eleu
Ach ja: Was mir noch aufgefallen ist, dass der Kreis zu Beginn der gestarteten RT normal blinkt. Nach ein paar Sekunden friert das Blinken aber ein. DateianhangChannel_Diagnose_Bilder.zip (47 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 09.06.2011 12:40 |
|
09.06.2011 13:06 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Beide auf ISO wird schwierig. Ich müsste alle Variablen der TCP Verbindung für die ISO neu anlegen. Des weiteren weiß ich nicht ob die CPU das mitmacht. WinCC ist da an der PN Schnittstelle angeschlossen. Ob zu dem Zeitpunkt gleiche Bilder angewählt waren kann ich nicht mehr genau sagen ![]() Habe das jetzt noch mal bei gleichen Bildern gemacht und ichmeine das die Kommunikationszyklen bei beidengleich sind. Ich könnte WinCC noch mal drüber installieren ? Wieso wird dieser komische Dienst beim RT Start nicht gefunden Siehe hier: /tf/WW/de/Posts/59113#top Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 09.06.2011 13:08Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 09.06.2011 13:07 |
|
Folgen Sie uns auf