10.04.2024 13:01 | |
Beigetreten: 12.04.2023 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Kann man eigentlich auch ein Farbumschaltung machen wie bei den Buttons? Sozusagen ein "Pressed"-Event... Ich verwende z.B. anstatt einem Button ein Textfeld (Buttons sind nicht gut für die Performance hiess es, ausserdem haben diese nicht das gewünschte Verhalten, sie werden beim Drücken transparent....) und ein Rechteck als Hintergrund. Ich möchte jetzt eigentlich, dass das Rechteck heller wird, wenn ich den Button(Textfeld) drücke, als Feedback. Dafür möchte ich darauf verzichten die getriggerte Variable zu verwenden u.a. weil diese durch die Übertragungsrate träge ist. Eine Zeitgesteuerte Rücksetzung ist auch nicht besonders klug, da auch hier zu viele Ressourcen verwendet werden. Grüsse ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/11/2024 07:50:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf