05.02.2020 19:22 | |
Beigetreten: 17.05.2018 Letzter Bes: 16.03.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ebenfalls ein Problem mit dem LMQTT_Client. Ich habe im TIA V15.1 update 4 eine S7 (CPU 1215 DCDCDC, Firmware 4.3) versucht mit der LMQTT-Client Bibliothek gemäß der Dokumentation 109748872 zu prpgrammieren. Der Broker ist im lokalen Netz über ein Switch verbunden. Der FB baut aber keine TCP Verbindung auf. Er versucht es nicht einmal. StatusID ist immer 0, egal wieviele positive Flanken ich auf LMQTTdata_enable gebe. Am Netzwerkausgang der SPS herrscht gemäß Wireshark-Mitschnitt absolute Funkstille. (Außer bei der Online-Verbindung zur Fehlersuche) Muss im Projekt unter Geräte und Netzwerke noch eine Verbindung erstellt werden? Muss der TCON Bautstein noch angepasst werden? Aber davon ist ja in der Dokumentation überhaupt nicht die Rede von. Über jeden Hinweis oder positive Erfahrungsberichte bin ich dankbar. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/06/2020 10:28:38Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.03.2020 17:27 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
DNS-Server in der CPU projektiert oder verwendet ihr direkt IP-Adressen? |