29.08.2017 13:16 | |
Beiträge: 65 Bewertung: (5) |
Hat Dein DB400 den ein Symbol? Oder ist der Eintrag in der Symboltabelle vielleicht falsch (Datentyp "FB x" statt "DB 400")? |
29.08.2017 19:05 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ich schaue später mal nach. Aber danke schon mal für den Tipp. Das wird es sein. Ich habe sehr wahrscheinlich nichts in der Symboltabelle stehen :-) |
Folgen Sie uns auf