Industry Online Support
Technical Forum
06.12.2013 21:43 | |
Beigetreten: 04.11.2013 Letzter Bes: 13.09.2023 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mit dem FB45, der von Siemens auf CD mit ausgeliefert wird, mein RFID System 180C in Betrieb genommen. Alles hat mit Step7 V5.5 bestens funktioniert. Da ich nun auf TIA V12 SP1 umgestiegen bin, habe ich mein programm neu geschrieben (nicht migriert). Nachdem Einfügen des FB45 bekomme ich nun folgende 3 Fehler beim übersetzen, die nur den FB45 betreffen: MOBY FB45: Konflikt in Bibliotheksversion für BLKMOV V1.0 Konflikt in Bibliotheksversion für FILL V1.0 Der Know How geschützte Baustein kann nicht übersetz werden Was kann ich tun? Ich kann den Baustein-Schutz von Siemens nicht entfernen, wie es TIA vorschlägt... .. das Beispielprogramm mit FB45 von Siemens kann ich ohne Fehlermeldung hochrüsten sobald ich den FB allerdings in mein Projekt lade gibts die Fehlermeldung. An den SFC kanns auch nicht liegen, die sind in der CPU (315 2 PN/DP) DateianhangMicrosoft Word-Dokument (neu).pdf (404 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_598238 am: 09.12.2013 13:15Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_598238 am: 06.12.2013 22:25 |
|
Folgen Sie uns auf