18.06.2009 08:34 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 510 Bewertung: (24) |
Ja. |
18.06.2009 08:35 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
OK. |
18.06.2009 09:49 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Freut mich |
19.06.2009 08:32 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
jo, gestern wieder 84 Punkte bekommen, paar einzelne Sterne waren wohl auch dabei ... |
19.06.2009 08:43 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Stimmt. Die Anzahl deiner Bewertungen ist in den letzten Tagen drastisch gestiegen. Aber leiderist der Durchschittswert der Sterne gesunken |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 19.06.2009 08:46 |
|
19.06.2009 08:45 | ||
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
dem kann ich nur zustimmen. So was bekommt man meist nur durch zufall mit. |
|
19.06.2009 08:51 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 510 Bewertung: (24) |
Hallo symbol, ich hatte überlegt, ob ich einen neuen Beitrag dazu schreibe. Aber das Technical Support/Forum-Thema war zu dem Zeitpunkt schon 19 Beiträge "alt" und dann nochmal eine Antwort schreiben, die gar nicht mehr in das aktuelle Gesprächsthema passt, fand ich nicht prickelnd. Blickt doch dann keiner mehr durch. Daher habe ich es als Ergänzung eingetragen. Grüße Blue Moderator |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 19.06.2009 08:54PS: Aber ich kann natürlich beim nächsten Mal einen Beitrag reinschieben, dass es zu xy-Beitrag eine Ergänzung gibt. :-) |
|
Folgen Sie uns auf