23.05.2011 10:47 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4101 Bewertung:
|
Hallo IBN-Service, wir werden auf alle Fälle die hier veröffentlichten Rückmeldungen und unsere Erfahrungen mit der Aktion bei zukünftigen Aktionen berücksichtigen. Generelle Änderungen bei den Teilnahmebedingungen während der laufenden Aktion wird es aber nicht geben. Die Regeln sind beschrieben. Zitiere jetzt auch nochmal aus der Ankündigung:
Es geht also um Beide sowohl die bereits schon sehr aktiven Benutzer Weiterhin viel Spaß mit der Aktion Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
23.05.2011 11:44 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ja, danke, den haben wir! |
14.06.2011 16:02 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, also m. E. leidet die Qualität der Beiträge sehr während der Aktionen..Gründe sind da viele... Ich werde zukünftig dazu übergehen, eigene Beiträge außerhalb der Aktionszeiten einzustellen, denn m.E. sind diese dann deutlicht "sichtbarer" - dies belegen jedenfalls diese und die vergangene Aktionszeit. ![]() Leider sind ja die Kriterien der Punktevergabe nicht öffentlich, deshalb gehen folgende Vorschläge einer besseren Berücksichtigung von "Qualität" ins blaue: neben Aktionen sollten entsprechend auch die Passiva bepunktet werden. Etwa für aufgerufene Beiträge, abgerufene Dateianhänge, die Vergabe von TAGs etc.. Auch sollte der Beitragsumfang (Textteil und ob Dateianhang vorhanden) bewertet werden.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
29.07.2011 14:52 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
|
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 14:46:27~(‾▿‾)~ |
|
29.07.2011 16:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ok, warte dann noch... |
Folgen Sie uns auf