12.02.2010 08:26 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo gemeinde, ich hab da ein problem. wir rüsten eine alte anlage mit ner neuen WinLC RTX aus (V4.5) vorher war ein Rack-PC mit ner Slot-SPS 412 drin. Beim speichern der Kofiguration kommt nun folgender Fehler: Konsistenz prüfen (13:4568): Der Pfad der XDB-Datei ist fehlerhaft. Bitte überprüfen Sie den konfigurierten Ablageort der Konfigurationsdatei im Objekteigenschaftsdialog der SIMATIC PC-Station. Konsistenz prüfen (1230:5067): Die Station ist inkonsistent. Kann mir da jemand weiter helfen? Danke |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
12.02.2010 12:12 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hi J_Bell, das war der entscheidende hinweis. in dem uraltprojekt was wir auf stand bringen, stand als pfad für den speicherort für konfigurationsdatei: D:\Siemens\Step7\S7proj\Entw_02\XDBs\pcst_1.xdb mit: .\XDBs\pcst_2.xdb gehts dann problemlos. war aber schon interessant, dass mein kollege das übersetzen konnte und ich nicht... danke gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf