08.12.2014 15:14 | |
Beigetreten: 13.09.2005 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 49 Bewertung:
|
Hallo zusammen Tja, man sollte das PCS7-Kompendium besser lesen/studieren. Im Teil A (link), Kap. 3.3.6 wird erklärt wie man den Terminalbus konfigurieren muss und dass dieser vor allemin der Reihenfolge der Zugriffe der Netzwerkdienste an 1. Stelle stehen muss. (Wenn unter win2K8 "Erweitert" nicht angezeigt wird, unter Organisieren->Layout->Menuleiste->anzeigen) Somit habe ich die Metrik an allen PCS7-Rechner & Netzwerken wieder auf Automatisch gestellt und dieNetzwerke gemäss derProjektierungsanleitung eingestellt. Bis jetzt funktioniert es Tip-Top, alle Rechner (OS, WebServer, Clients) können von der ES einwandfrei geladen werden. Gruss Hansruedi PS.: Vielleicht hatte ich bis jetzt einfach Glück, dass die Netzwerkkarte vom Terminalbus immer immer an 1. Stelle war, ohne dass ich etwas einstellen musste :-) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf