17.08.2022 15:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 33840 Bewertung: (4206)
|
Die Ausgänge der Meldetexte sind offen, also nicht abgeschlossen. Alle Blöcke mit einem Ausgang, egal ob digital oder analog, müssen abgeschlossen werden. Ausnahmen: Ausgänge, Merker. Verbinde die Ausgänge der Meldetexte mit einer offenen Klemme. Siehe angehangenes Screenvideo. DateianhangBeispiel.zip (195 Downloads) |
17.08.2022 15:26 | |
Beigetreten: 17.08.2022 Letzter Bes: 17.08.2022 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Das wars. Vielen Dank für deine super schnelle Hilfe! |
Folgen Sie uns auf