10.10.2012 17:10 | |
Beiträge: 836 Bewertung:
|
Na dann wünsche ich viel Glück. |
18.12.2012 11:56 | |
Beiträge: 836 Bewertung:
|
Klingt interessant, hoffe es hat Dir geholfen. |
13.01.2015 05:00 | |
Beigetreten: 18.11.2011 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, Falls es noch von Interesse ist Brauchte das für nen Programmiertrick --- Von der Siemens Hotline Das Einbinden neu geladener Bausteine erfolgt in der CPU am Zyklus-Kontrollpunkt, also am Anfang des OB1-Aufrufs. Die Anzahl der Bausteine, die gemeinsam eingebunden werden, unterscheidet sich von CPU zu CPU, und ist auch abhängig von den Firmware-Versionen der CPUs. Sichergestellt ist nur, dass mindestens 2 Bausteine gemeinsam eingebunden werden können, damit der Instanz-DB gemeinsam mit dem zugehörigen FB aufgerufen wird. Das gilt aber auch beim gleichzeitigen Laden von 2 FC's. Diese Informationen finden Sie in keinem Handbuch, da sie nicht veröffentlicht und garantiert wurden. ----- In einem Telefonat hab ich dann noch folgendes erfahren und später im Handbuch wiedergefunden. Einige azyklische Kommunikationsdienste greifen auch innerhalb des Zyklusses auf Datenbausteine zu. Bei der 400er Serie war das immer so. Bei den 300er CPU's passierte das früher immer im Zykluskontrollpunkt, mitlerweile gibt es 300er die sich wie die 400er verhalten. Hoffe mal das ist korrekt wiedergegeben. ---- Handbuch dazu Technisch Daten S7-300: 6ES7398-8FA10-8AA0 Automatisierungssystem S7-400 CPU Daten DateianhangS7__Zyklusbearbeitung.pdf (143 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf