22.11.2014 09:25 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ist die CPU OK, also läuft die Maschine? Wenn ja, vermute ich ein defektes TP. |
28.11.2014 12:30 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo Prab,
Im Benutzerhandbuch „SIMATIC HMI Kommunikation“ ist im Teil II „SIMATIC S5-Kopplungen“ das Kommunikationsmanagement für SIMATIC S5 beschreiben. Das Kapitel zeigt eine Übersicht, welche Bausteine bei den verschiedenen Kopplungen erforderlich sind. Siehe ab Kapitel 2.1 Übersicht. Ich würde Dir empfehlen, die beschriebenen Punkte mit der Anlage in China abzugleichen. Wird wohl nicht ganz einfach sein. Trotzdem viel Erfolg.
Viel Erfolg. |
Folgen Sie uns auf