24.02.2023 12:23 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung: (479) |
Hallo Scott, kann es sein, dass die CPU unterschiedlich ist? Auf einer S7-300/400 sollte es funktionieren. Auf einer S7-1200/1500 funktioniert es allerdings nicht, dort kann alternativ die Anweisung "PEEK" verwendet werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.02.2023 12:37 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 3917 Bewertung: (577)
|
Hi, ich bin da auch Stefan´s Meinung, dass der Programmcode für S7-300 ist. Guck mal den Link an, da findest Du die Infos: Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.02.2023 11:08 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 629 Bewertung: (45) |
Hallo Zusammen, danke für die Tipps. Das war es. Allerdings war in dem Quellprojekt ebenfalls eine S7-1500 verbaut. Das Projekt jedoch war ursprünglich mit der V13 entwickelt worden. Vielleicht konnte die Funktion deshalb in der V14 weiter benutzt werden. Scott |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.02.2023 12:01 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 1550 Bewertung: (279)
|
Hi, ja, es ist hier durchaus möglich, gerade hinsichtlich SCL wurden in den TIA Versionen oftmals die Kompilerfunktionen erweitert. Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
03.03.2023 10:59 | |
Beigetreten: 11.12.2018 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Einfach den Code ausschneide, und wieder einfügen. Bei mir hat das öfters mal geholfen |
Folgen Sie uns auf