22.06.2011 14:09 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, manchmal hilft ein FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8385493 |
23.06.2011 09:56 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung:
|
Hallo, zum Thema Rückgabe von Strings aus Funktionen: sein noch folgender Link auf einen anderen Betrag genannt: --> /tf/WW/de/Posts/51110 Die letzten 3 Posts enthalten den Kern der Sache. Ich verstehe es so, dass wenn in "AKT_Ent2_Tanknummer" eine "0" drinsteht WinCC die Variable "ABB_RW0_REZ" sucht ? // richtig Vielleicht reicht es aus, wenn ich einfach eine interne Variable mit diesem Namen anlege ? // die sollte schon exsistieren, sonst macht das ganze keinen Sinn. |
Zuletzt bearbeitet von: vanDyk am: 23.06.2011 10:06VG / regards vanDyk |
|
Folgen Sie uns auf