04.08.2014 08:55 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Muri, was hast du denn für eine GSDML? |
04.08.2014 10:26 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, ich empfehle zunächst die STEP 7 (TIA Portal) V13 auf das Update 3 zu aktualisieren. Anbei das Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/90466591 Dann würde ich das gesamte Projekt komplett speichern und übersetzen, mit den Funktionen
und anschließend (bei fehlerfreier Übersetzung) wieder in die CPU laden. Mit freundlichem Gruß |
04.08.2014 13:29 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo Muri, für welches Modul ist diese GSD? Grüße |
04.08.2014 13:34 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 13.12.2021 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, es handelt sich dabei um eine GSD, die wir eigens für unsere Geräte geschrieben haben. Gruß Muri |
04.08.2014 13:49 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo, S7-1500 nutztmit V1.5 die Spezifikation V2.31. Trifft das auf dein Profil und Firmware zu? |
Folgen Sie uns auf