25.05.2020 14:29 | |
Beigetreten: 10.12.2015 Letzter Bes: 24.10.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, kann mir jemand die Fehlermeldung beim Archivieren eines PLC-Projektes näher auflösen? (Step7 V5.5+SP4+HF11, Toolbox 04.08.09.00 installiert) Die Fehlermeldung erscheint während des Abarbeitens.. aus dem Simatic-Manager. (1) Datei / Archivieren.. -> Auswahl eines Projektes (alle Projekte geschlossen) (2) Archivieren - Archiv auswählen / Speichern (3) CMD-Fenster erscheint und keine Reaktion im Fenster und schließt sich selbst. (4) Info-Fenster erscheint mit "Archivieren Projekt (3020:38) -> Die Aktion wurde abgebrochen. (5) keine Funktion erfolgt... Die Einstellungen unter Extras und der Fenster-Ablauf sind im Anhang enthalten. Gibt es dazu eine Beschreibung? DateianhangRequest.pdf (180 Downloads) |
25.05.2020 15:06 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1050)
|
hi J.Barthel, versuche deine SW zu reparieren, bzw. das aktuelle SP zu installieren. Installiere auch die aktuelle Toolbox, wenn es sich um ein Sinumerik.Projekt handelt. Sollte das nicht helfen kannst du versuchen alles neu zu installieren. Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
27.05.2020 11:02 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 3814 Bewertung: (554)
|
Hi, es gibt einen FAQ von Siemens bezüglich Problemen beim Archivieren. Ich würde den mal durcharbeiten. Welche Abhilfen sind möglich, wenn das Archivieren oder Dearchivieren von STEP 7 Projekten nicht ausgeführt werden kann?Grüße, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf