30.03.2022 12:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Nein, das meine ich nicht. Ich hatte in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:15 Uhr das Problem, weder das deutsche noch englische Forum nutzen zu können. Es wurde immer nur eine Fehlermeldung angezeigt, in der Art wie im Anhang. Das ist aber ein heruntergeladenes Bild aus einem anderen Thema und zeigt nicht den Fehler an, welcher bei mir vorlag. Da ich leider keinen Screenshot gemacht hatte, habe ich dies Bild angehangen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/20/2022 11:14:05Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.04.2022 13:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Hallo Jen_Moderator, diesmal kann ich für den Fehler nähere Angaben machen. Ich habe eine Benachrichtigung erhalten, dass in diesem Thema: Wie verbinde ich die SPS mit der Software?ein neuer Beitrag erstellt wurde. Also rein ins Thema, der Beitrag war von dir (Geschlossen wegen Doppelpost). Danach habe ich auf den Zurück-Button im Browser geklickt und dann kam: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.04.2022 20:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Und wieder beim Klicken auf "Vorherige Seite". |
14.04.2022 13:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Und wieder beim Klicken auf den "Vorherige Seite"-Button ... |
18.04.2022 14:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Und wieder beim Klick auf den Button "Vorherige Seite" ... |
19.04.2022 07:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Und wieder ... |
Folgen Sie uns auf