03.03.2008 14:39 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich denke für 2005 wird nichts mehr angepasst. Wenn du auf den Treiber von Logitec verzichten kannst, deinstalliere diesen einfach. |
03.03.2008 14:53 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, kennst DU diesen Beitrag -> /tf/WW/de/Posts/5481 Dort hatte auch jemand das Problem mit 2005 --> Er hat das SP1 installiert. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23059737 Des Weiteren gibt es dafür jetzt auch das HF7 -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24758642 Einfach mal ausprobieren Gruß |
03.03.2008 15:38 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo! Das SP1 und HF7 habe ich schon installiert. Siehe oben. Hatte aber auch keine Veränderung gebracht. Viele Grüße Matthias |
Folgen Sie uns auf