Industry Online Support
Technical Forum
07.03.2011 13:44 | |
Beigetreten: 04.08.2009 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Es kommt zu sporadischen Fehlermeldungen F006(ZK-Überspannung) und F027 (UCE Ph L3) Es wurde schon so einiges versucht:Einsatz netzseitiger Trenntrafo,Leitungsverlegung u.Querschnitte/Schirmung optimiert,neuer FU ,Bremswiderstand getauscht. Normale Chopperfunktion des FU ist gegeben,es kommt jedoch zu Situationen bei denen sich die ZK-Spannung auf über 850VDC auflädt und der Umrichter sich dann verabschiedet. Es handelt sich hierbei um eine große Krananlage,übergeordnet am Netz hängt hier eine AFE-Rückspeiseeinheit Typ ALM... Sinamics S120. Gibt es ähnliche Erfahrungen/Probleme bzw. sinnvolle Lösungsansätze: Parametrierung ect. DateianhangSKMBT_C45211030411050.pdf (381 Downloads) |
Folgen Sie uns auf