07.04.2021 10:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 33881 Bewertung: (4214)
|
Das war noch nie möglich, deshalb sind die Buttons auch ausgegraut. Im Online Test Modus arbeiten alle physikalischen Eingänge nur mit der realen Hardware und können deshalb nicht simuliert werden. |
07.04.2021 10:38 | |
Beigetreten: 02.03.2020 Letzter Bes: 12.12.2021 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für dein Feedback! Ich hab zwar schon ein Jahr nicht mehr damit gearbeitet. Aber ich kann mit erinnern das ich meine Wasserpumpen und Ventile live getestet habe. Hmm. Das verwirrt mich jetzt. MFG |
07.04.2021 10:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 33881 Bewertung: (4214)
|
Wie geschrieben, das war noch nie möglich. Du kannst im Online Test nur die Zustände der physikalischen Eingänge sehen (auch in den ausgegrauten Buttons), aber Bedienen ist nicht drin. |
Folgen Sie uns auf