21.02.2011 12:50 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Nach diesem Post sieht es nach open firewall aus: /tf/WW/de/Posts/15472 wäre ja nicht gerade sehr sicher! Kann das wer verifizieren? |
~(‾▿‾)~ |
|
21.02.2011 14:56 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hallo, also wenn nur auf die SPS zugegriffen wird, dann denk ich malist esPort 102. |
~(‾▿‾)~ |
|
21.02.2011 15:06 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Besten Dank! Habe grad mal auf der Siemens-Seite nach dem Port 102 gesucht und folgende Seite gefunden, die vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist: Siemens-FAQ Gruß Dennis |
Folgen Sie uns auf