28.09.2019 15:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
Das CMR hat selbst hat nur 2 digitale Ein-/und Ausgänge. Schalten und Abfragen per SMS. Wenn die eine LOGO! mit dabei nimmst, kann du mehr machen. Das Programm der LOGO! kannst dann auch über das CMR übertragen, über das CMR hast du dann direkten Zugriff auf die LOGO!. Du kannst dann auch eine VPN-Verbindung mit CMR machen. Du kannst dir ja mal hierzu folgendes durchlesen: Einrichtung einer gesicherten VPN-Verbindung zwischen einem PC und LOGO! 8 |
28.09.2019 16:35 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hi, aber wenn ich das per VPN machen würde um auf die Logo zuzugreifen, bräuchte ich doch ein Internetanschluss oder? |
28.09.2019 17:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
Ja. |
Folgen Sie uns auf