15.09.2016 08:47 | |
Beigetreten: 07.03.2016 Letzter Bes: 10.03.2020 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
So etwas in der Art habe ich schon befürchtet :l |
15.09.2016 09:22 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo hans_meier, ich habe mit einem TP-Link Router und OpenWRT eine Lösung für einen mobilen Fernwartungsrouter entwickelt, bei dem neben einem Datenstick auch das Mobile Phone für den Internetzugang verwendet werden kann. Siehe PDF im Anhang. Bei Interesse einfach per PN melden. Mfg Dateianhang20151120_Systemaufbau.pdf (76 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf