29.11.2016 20:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ohne Endschalter könnte das grob so aussehen! Mit I1 wird der Vorgang gestartet. Der Zylinder fährt vor, bis der Druck aufgebaut ist. Danach wird die Vorfahrt gestopt. Die Einschaltverzögerung B008 gibt die Haltezeit vor und startet nach Ablauf die Rückfahrt.DateianhangDruckschalter2.zip (43 Downloads) |
02.12.2016 11:18 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Habe mal angefangen einen Plan zu erstellen. vllt gibts ja schon Meinungen dazu. DateianhangSchaltplan1.zip (47 Downloads) |
03.12.2016 11:10 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Habe mir dieses 5/2 Wege Ventil ausgeguckt. Magnetventil Ggf. werden wpäter auch andere Proben gefügt, daher sollte es universell sein. Die Anpresszeiten sollten möglichst genau sein und liegen zwischen 30 - 300 Sekunden. |
Folgen Sie uns auf