01.11.2009 14:18 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Marcel, ich halte das mit der VM auch für eine Die VM Ware müsste dann schon eine Unterstützung für den internen Brenner anbieten und das ist, wie du schon richtig bemerkt hast, höchst unwahrscheinlich. Auch wenn es für dich jetzt keine schnelle Lösung ist, kannst du vielleicht aber den Tip für die Zukunft im Hinterkopf behalten: Ich halte immer noch ein altes PG mit Win98 auf "StandBy" um eben auch an alte Eproms noch "ranzukommen". Speziell wenn man noch viel mit S5- Umbauten und Erweiterungen zu tun hat, lohnt sich das allemal. Ach ja, was ich mich noch Frage ist, welche COM Profibus - Version benutzt du? Die V5.1 sollte auch unter W2kEproms / Flashbrennen können. |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 01.11.2009 21:07Rechtschreibfehler erneuert :-) |
|
01.11.2009 21:10 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ach du Schreck, ja! hab es schon korrigiert, s.o. Jetzt isses wieder weltmännisch. |
01.11.2009 21:58 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hi Jürgen Ich meinte damit NICHT die Rechtschreibung. |
Karl |
|