23.03.2023 07:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Kann die USB-C Schnittstelle am Field PG verwendet werden, um über eine Dockingstation externe Bildschirme anzuschließen? Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Prinzipiell unterstützt der USB-C Port des Field PG M6 nur Datenübertragung und hat kein direktes Videosignal auf diesem Port. Bei den Docking Stationen wiederum gibt es zwei verschiedene Arten von Stationen: a) relativ günstige Dockingstationen bzw. Stationen die nur auf USB-C bzw. Thunderbolt ausgelegt sind. Diese erwarten üblicherweise auch ein Videosignal direkt an dem USB-C Anschluss und können daher am Field PG keine Monitore betreiben. b) Stationen die sowohl USB-C als auch USB-A Anschluss unterstützen. Diese haben einen eigenen integrierten Umwandler der über HDMI oder DP Monitore anbindet. Stationen die unter b) fallen, sollten mit dem Field PG M6 funktionieren und auch mehrere Displays ansteuern können (ohne Gewähr, da nicht offiziell getestet). Beispielhaft folgende Dockingstation: Alternativ können zwei Monitore auch über 1x DP, 1x DVI-I oder 2x DP Multi-Streaming an das Field PG angeschlossen werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (THb) |
Folgen Sie uns auf