17.05.2022 13:36 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (10)
|
Neben dem CCC-Zertifikat wird bei der Einfuhr nach China von den Behörden u. U. noch ein Energiesparlabel für das Siemens Field PG M6 verlangt. Das Field PG M6 besitzt ein chinesisches Energiesparlabel, nämlich das CEL "China Energy Label" . Dieses Energiesparlabel ist allerdings nur auf Geräten angebracht die für den chinesischen Markt konfiguriert wurden. Für den Fall dass das Label und dazugehörige Zertifikate noch extra benötigt werden sind diese hier als Anlage hinterlegt. Link zum CCC Zertifikat: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109772982 Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2022). Viele Grüße DateianhangCEL.zip (179 Downloads) |