21.08.2013 22:14 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Oli Bell, inzwischen habe ich diverse Filter-Schaltungen für die LOGO!-Serien 0BA5 bis 0BA7 veröffentlicht. Vergleiche dazu meinen Beitrag: "Hinweise zu Maßnahmen bei schwankenden Analogeingangswerten (z. B. Temperatur-Messwerten)" Willst du zwingend die alte version mittels Zähler weiterverwenden. hilft dir ggf. das Beipiel im Dateianhang weiter - dort ist gezeigt, wie ein +/- Zähler aufgebaut werden kann. Für die Filterschaltung ist allerdings dann zu beachten, dass dieser +/- Zähler nur noch maximal mit halber Zyklusfrequenz getaktet werden kann! MfG Betel DateianhangDemo_Counter_4b.zip (69 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf