11.01.2021 06:47 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Ich denke mal die z-Diode wird reichen, aber wer es ganz genau und Temperaturstabil haben will, kann natürlich auch so ein Teil benutzen https://www.reichelt.de/shunt-spannungsreferenz-fest-10-v-0-1-to-92-lm-4040-aiz10-0-p109410.html Wird genauso eingebaut wie die Z-Diode (eins der 3 Beine ist nicht benutzt) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.01.2021 13:37 | |
Beigetreten: 06.01.2010 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 39 Bewertung:
|
Im Internet ist zum Anschluss des besagten Finder Slave Dimmer 15.11.8.230.0400 folgende Anleitung (unter Verwendung eines R3,6k) zu finden: http://plc-smarthome.de/Anleitungen/Anleitung-Logo8-Dimmersteuerung.pdf Wie genau müsste man diesen Dimmer denn nun am besten Anschließen, um sowohl die volle Helligkeit (10V) als auch den Standby (<1V) erreichen zu können? |
20.01.2021 17:13 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1345 Bewertung:
|
Ganz einfach: mit einem so angeschlossenen 3,6k Widerstand kann man die Helligkeit verändern - aber Stand By erreicht man sicher nicht !! Möglicherweise ist das Leuchten (Glimmen) nicht mehr sichtbar - ein (unnötiger) Stromfluss ist aber garantiert. Das wird dem Schatungsersteller aber wurscht sein da er es nicht wusste?? |
20.01.2021 18:22 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1345 Bewertung:
|
Schaltung: |
Für diesen Beitrag bedanken sich
4 Benutzer |
27.01.2021 11:50 | |
Beigetreten: 06.01.2010 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 39 Bewertung:
|
Welche elektrischen Werte sollte der Widerstand haben? |
Folgen Sie uns auf