Industry Online Support
Technical Forum
29.05.2007 19:51 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo, eine frage ist es möglich mit hilfe von einen Fingerprint einen Benutzer die Rechte zum geben nicht wie üblich über ein Passwort? MfG |
30.05.2007 09:34 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hi das hat mit WinCC flexible sicherlich noch niemand ausprobiert, für WinCC (native)/PCS7 gibts was: http://www.industry.siemens.com/IT4Industry/de/solution_services/SIMATIC_Addons/Details_tool/mouse.htm Simatic Logon ist aber für das aktuelle WinCC flexible nicht freigeben, erst in der nächsten Version. nemo |
Folgen Sie uns auf