24.01.2008 12:26 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 22312 Bewertung:
|
Hallo, die aktuelle FW kannst du hier laden: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=13305690&treeLang=de Einfach das zip file dann auf die Karte entpacken. Die CF-Karte kannst du mit einem normalen CardReader lesen/schreiben. Gruß Christoph |
24.01.2008 13:36 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo! Funktioniert Danke und viele Grüße Matthias |
26.03.2008 14:43 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Leider finde ich unter dem Link kein passendes zip file mehr. Welche Möglichkeit besitze ich nun an die FW2.4 zu kommen? Vielen Dank und viele Grüsse! |
27.03.2008 09:41 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Christoph, vielen Dank für die schnelle Antwort. Genau das habe ich gemacht und bei mir erscheinen folgende Downloads: DownloadsAOP30 Sprachpaket russisch DownloadsAOP30 Sprachpaket tschechisch DownloadsToolbox SINAMICS S120 V1.2 / S7-Funktionsbausteine DownloadsAOP30 Sprachpaket polnisch DownloadsEPLAN P8 Schaltplanmakros für SINAMICS S120 AC Drive DownloadsEPLAN V5.70 Schaltplanmakros für SINAMICS S120 Booksize DownloadsEPLAN V5.70 Schaltplanmakros für SINAMICS S120 AC Drive. Wurde der Download vielleicht entfernt? Viele Grüsse Frank |
Folgen Sie uns auf