12.12.2007 23:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo fux, danke für deinen Kommentar an Flores - ich dachte schon, dass nur ich hier so denke und manchmal versuche dies rüberzubringen.
auch das Verständnis, Prüfen und ggf. Ändern eines Schaltungsvorschlags hier aus dem Forum an dich erfordern Grundkenntnisse und eigene Experimente deinerseits zur LOGO!-Programmierung! Und Fux hat sehr recht, wenn er der Auffasung ist, dass im Forum viel zu entdecken ist.... Ansonsten noch folgende konzeptionelle Hinweise zu deiner Aufgabenstellung bzw. Realisierung: Eine Speicherung der Positionen der einzelnen Anlagenteile halte ich NICHT für erforderlich. Die entsprechenden Infos liefern die Endlagenschalter! Das LOGO!-Schaltprogramm sollte sicherheitshalber beim Programmstart (mit dem Anlaufmerker M8) alle Ausgänge sicher abgeschaltet lassen und, wenn eines der Anlagenteile NICHT in einer Endlage steht, dies signalisieren (Text-Display oder/und LED über einen Ausgang). Erst wenn in diesem Fall manuell (z. B. mit dem Taster ZUfahren) bestätigt, fährt die LOGO! dann das System in einen "definierten" Zustand... Allerdings sollten der Anlagen- und Personensicherheit wegen die Endlagenschalter nicht ausschließlich der LOGO! signalisieren, sondern die Endlagenschalter sollten unbedingt die entsprechende Spannungsversorgung des betreffenden Motors (in der aktiven Richtung) unterbrechen. Das dann zusätzlich an die LOGO! geführte Endlagensignal dient dann nur der Organisation der Schaltfunktionen, der Anzeige etc., die Anlagensicherheit ist so aber unanhängig von der LOGO gewährleistet! Auch kann die Schaltung dann deutlich einfacher gestaltet werden, da die Anlage über die Endabschaltung(en) "gesichert" ist! Andererseits kann dann gefahrlos z. B. durch Prüfen/Feststellen des Vorhandenseins des entsprechenden Endlagensignals nach z. B. der doppelten normalen Bewegungsdauer, der ordnungsgemäße Ablauf der AUF- bzw. ZU-Fahrens überwacht werden.... ...Schließlich wäre dann noch der geeignete LOGO!-Typ (230 VAC oder 12/24 VDC) auf der Basis der Ansteuerung und Signale deiner Anlage auszuwählen.... MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf