26.09.2008 08:23 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (9) |
Hallo gim, vielleicht findest Du zuerst einmal Hilfeim Handbuch... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16527461 "Wer lesen kann ist klar im Vorteil" LG Ingeborg |
26.09.2008 18:01 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Automatik ginge ja noch, aber mit Handbetrieb hätte ich jetzt so auch keine Idee. Wären halt einige Zeitverzögerungen. |
26.09.2008 21:32 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo gim, ich habe dir mal eine kleine Schaltung beigefügt, die zeigt, wie etwa der 1. Zyklus aufgebaut werden kann. Nun sind allerdings I4 und I5 (beide Endlagenschalter) gesetzt ...wie geht es dann weiter? Mir ist also die Zyklusfolge und die tatsächlichen Eingansssignale in ihrer Gesamtheit bzw. in ihrergesamten Abfolge noch nicht so ganz klar! MfG Betel DateianhangDEMO_Flammtest_Zyklus_V01.zip (107 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.09.2008 14:49 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Vielen Danke an alle. In Fabrik, wegen ISOxxxx; sollen wir 1 Brennpunkt für den Beschichten Papier erstellen. 1. Wenn wir die Heizung einschalten, dann braucht diese ca. 20 Sek. um die Temperatur (700 °C) zu erreichen. 2. Wenn diese Temperatur erreicht ist, geben wir eine zusätzliche Flamme auf das Papier für 5 sek zu, nachdem nehmen wir diese zusätzliche Flamme für 45 Sek. weg. 3. Nach diesen 45 Sek. geben wir wieder diese zusätzliche Flamme für 5 Sek. auf das Papier zu, doch nun nehmen wir diese zusätzliche Flamme für 30 Sek. weg, anstatt 45 Sek. und wiederholen wir das Zyklus für 11 mal. Naturlich müssen wir die Stop, Auto/Hand, und Not-Aus Funktion integrieren I1=1 Auto 0=Hand (Drehschalter): Auto/Hand Betrieb I2=1 Taste Start I3=1 Taste Stopp I4=1 Endschalter Motor ist in Ruheposition I5=1 Endschalter Motor ist in Arbeitposition I6=1 Kein Not-Aus I7=1 Fahre im Arbeitsposition I8=1 Fahre im Ruheposition Q1=1 Motor Fahrt im Arbeitposition Q2=1 Motor Fahrt im Ruheposition Q3=1 Heizung ein Q4= Automatik: 1° I1=1, I3 =1, I2 =1 (Impuls), Q3=1 und bleibt bis das ende des Zyklus 2° Zyklus: Nach 20 sek. Q1=1, bis I5=1, 5 sek. Warten, dann Q2=1 bis I4=1, 45 sek. Warten 3° Zyklus: Q1=1 bis I5=1, 5 sek. Warten, dann Q2=1 bis I4=1, 30 sek. Warten 4° Zyklus: Q1=1 bis I5=1, 5 sek. Warten, dann Q2=1 bis I4=1, 30 sek. warten 5° Zyklus: Q1=1 bis I5=1, 5 sek. Warten, dann Q2=1 bis I4=1, 30 sek. warten 6° Zyklus: Q1=1 bis I5=1, 5 sek. Warten, dann Q2=1 bis I4=1, 30 sek. warten 7° Zyklus: Q1=1 bis I5=1, 5 sek. Warten, dann Q2=1 bis I4=1, 30 sek. warten 8° Zyklus: Q1=1 bis I5=1, 5 sek. Warten, dann Q2=1 bis I4=1, 30 sek. warten 9° Zyklus: Q1=1 bis I5=1, 5 sek. Warten, dann Q2=1 bis I4=1, 30 sek. warten 10° Zyklus: Q1=1 bis I5=1, 5 sek. Warten, dann Q2=1 bis I4=1, 30 sek. warten 11° Zyklus: Q1=1 bis I5=1, 5 sek. Warten, dann Q2=1 bis I4=1, 30 sek. warten 12° Zyklus: Q1=1 bis I5=1, 5 sek. Warten, dann Q2=1 bis I4=1, Q3=0 Bei Handbetrieb: I1 =0, I3=1, Q3=1, 20 sek. Warten I7=1 (Impuls), Q1=1 bis I5=1 I8=1 (Impuls), Q2=1 bis I4=1 Die Handbetriebs Version habe ich schon gelöst . Leider bei der Automatische Version, habe ich keine Flanke oder kein Bestätigung von B010. Das Kode lege ich dabei, ich bin fast sicher, e liegt an 1 "komma" oder "Punkt". Für den Procedure lesen Sie Automatik, dies ist schritt für schritt geschrieben. Vielen danke für den hilfe gim DateianhangM1 Flammtest 1.0.1.zip (104 Downloads) |
27.09.2008 16:34 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo gim, danke für deine Antwort. Sorryaber ich bringe deine (gegenüber der Anfrage noch etwas modifizierte) Zyklusabfolge und deine Schaltung dazu nicht zusammen: z. B.: Was macht I9 im Automatikteil? Wo sind hier i4 und I5?.... Wenn irgend möglich beschreibe doch bitte mal die zu den Zyklen passenden (zugehörigen) Eingangssignale, denn derenWert und Wirken im Zusammenhang sind mir noch unklar! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf