06.07.2016 14:19 | |
Beigetreten: 07.05.2013 Letzter Bes: 27.11.2022 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Liebe Experten, ich habe eine Logo 0BA6/220V und das angefügte Programm tut im Simulationsmodus genau, was es soll: geht I7 für weniger als 2 Sek auf "aus", wird keine Störung ausgelöst (Flatterunterdrückung). Im echten Leben wird aber die Störung sofort ausgelöst, wenn I7 auf 0 geht. Warum könnte das so sein ? LG Georg DateianhangTest_Flatter.zip (27 Downloads) |
06.07.2016 14:47 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 30.04.2023 Beiträge: 266 Bewertung:
|
Wenn ich es richtig verstanden habe, teste mal die Version im Anhang. Mit dem Wischrelais hab ich noch nicht viel gemacht, ich würde es mit ganz normalen Ein- und Ausschaltverzögerungen machen... Tut in diesen Fall eigentlich das selbe. Mfg DateianhangTest_Flatter_2.zip (23 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Sierra83 am: 06.07.2016 14:48:54 |
|
10.07.2016 20:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2023 Beiträge: 29942 Bewertung:
|
Dann probiere mal dies. |
Folgen Sie uns auf