31.05.2012 08:48 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Kein Witz. |
31.05.2012 09:38 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 1162 Bewertung: (111) |
Hallo Dreiphasenkasper, das ist wohl so. Zitiere mal aus der Lieferfreigabe für das Servicepack: [Quote user="Lieferfreigabe"]... ProTool Migration: Aufgrund der notwendigen Anpassungen für die 64 Bit Unterstützung unter Windows 7 kann die ProTool Migration im Service Pack 3 zu WinCC flexible 2008 nicht mehr angeboten werden. ... Es gibt also auf alle Fälle einen Grund dafür Grüße Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.05.2012 11:22 | |
Beiträge: 292 Bewertung: (22) |
Antwort der Siematic Hotline... Laut Lieferfreigabe für WinCC flexible 2008 SP3 wird die Projektmigration von ProTool nicht mehr unterstützt. Weitere Hinweise dazu im Kapitel 3.2, Gesonderte Hinweise http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/57267466
An dieser Stelle können wir nur anbieten eine parallele VMWare mit SP2 laufen zu lassen und die Projekte dort zu migrieren. Alternativ bietet sich natürlich an, einen Zweitrechner mit dem Softwarestand SP2 beizubehalten. Zumindest solange, wie noch ProTool Projekte im Umlauf sind. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf