22.08.2021 14:11 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo zusammen, leider stoße ich gerade mal wieder an meine Grenzen bzgl. Netzwerkkommunikation;-( . Ich hoffe es kann mir einer von euch weiterhelfen. Ich möchte aus meinem Wechselrichter diverse Dinge über Modbus TCP auslesen. Zum Start wollte ich mit etwas einfachem anfangen wie z.B. der Spannung der Phase L1. Da würde ich als Anzeige in der Logo eine ~230 erwarten. Ich habe den Wechselrichter als Modbusteilnehmer hinzugefügt (Port und Unit ID wurden richtig eingestellt). Den Wert 158 möchte ich auslesen, also um 1 erhöhen ergibt den Wert 159. Das ganze habe ich dann über einen F/I Konverter an einen analogen Merker übergeben. Ein Ausschnitt meines Programms habe ich einmal angehängt. Leider wird mir nur die 0 angezeigt. Ich denke mein Fehler hängt mit der Umrechnung des Float Werts zusammen. Kann mir einer sagen was ich machen muss damit ich dort die 230 stehen habe ;-) Vielen Dank DateianhangProgrammübersicht.pdf (175 Downloads) |
23.08.2021 16:10 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo zusammen, @ixo65: Ich habe die Datentabelle einmal aufgerufen. Es werden mir dort ganz verrückte Werte angezeigt von -8E37 bis +5,8E9. Der Wert schwankt jede Sekunde @ Scorp: Der Konverter ist auf Float gestellt. Wenn ich das Register auf 158 stelle, kommen gar keine Werte, es bleibt eine 0 stehen. Es scheint also dass das Modbus Register bei dem Wechselrichter bei 0 beginnt. Ich habe das kleine "Progrämmchen" mal angehängt. Ich habe das ganze gerade auch mal mit der Frequenz probiert wo ich eigentlich ne 50 erwarten würde. Auch da kommen ganz hohe und niedrige werte sowohl im positiven als auch im negativen. Es scheint also eher ein generelles Problem bei mir im Programm zu geben. Wenn ihr sonst noch Infos braucht um mir zu helfen bitte melden ;-) und schon mal vielen Dank für eure Bemühungen DateianhangProject 2.zip (152 Downloads) |
23.08.2021 16:17 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ich habe euch auch nochmal die ganze Beschreibung bzgl. der Modbus Register angehängt. Nicht das ich da eine wichtige Info übersehen habe. DateianhangBA_KOSTAL-Interface-description-MODBUS-TCP_SunSpec_Hybrid (1).pdf (167 Downloads) |
Folgen Sie uns auf