10.09.2015 18:55 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Mit welcher Funktion schreibst du die Parameter? Welchen Rückgabewert erhältst du von der Funktion? |
10.09.2015 20:32 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
OT_ERR bleibt also 0? |
10.09.2015 20:45 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
soweit ich das gesehen habe ja. Ich kucke morgen noch einmal zur sicherheit nach. aber es ist kein fehlercode oder dergleichen zu sehen. |
13.09.2015 16:00 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
ja es bleibt 0 |
14.09.2015 18:48 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Welchen Parameter willst du ändern, woran erkennst du das die Änderung nicht durchgeführt wird? Der CRTL - FB wird unbedingt aufgerufen? |
15.09.2015 07:40 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Das Verhalten der ausgänge. was ja mit C_DOPARA zu machen wäre. ja wird er. |
Folgen Sie uns auf