14.11.2014 08:38 | |
Beiträge: 1299 Bewertung:
|
Hallo, ist in den Runtime-Einstellungen Sm@rtServer aktiviert? K!ke |
14.11.2014 09:09 | |
Beigetreten: 02.06.2009 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Hi Danke für die Rückinfo, aber es sind keinerlei zusätzliche Funktionen aktiviert, auch kein Sm@rtServer... Es ist nur ein Kompilierungsfehler...hat nichts zu bedeuten, wäre schon bekannt und wird im SP1 behoben...12/2014 und später. Und das wieder einmal nachdem ich von der V12 SP1 auf die V13 gewechselt habe, da ich dort mit den Hintergründen der Grafiken und deren selbstständigen und nicht programmierten Farbumschlägen verzweifelt bin. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf