10.03.2009 10:43 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
na fast, es gibt variablen, welche im programm beschrieben werden. wenn du diese in der variablentabell steuerst, werden sie vom programm wieder überschrieben. mit forcen kannst du diese fest setzen. das ist der große unterschied. wenn ein forceauftrag in der sps läuft, sieht man dieses auch an einer LED "FRCE" an der sps. ob sich pointervariablen forcen lassen, hab ich noch nie getestet. ich setz mir bei sowas zum testen merker, oder debugge (testbetrieb => haltepunkte => einzelschritte) im programm. viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
10.03.2009 11:36 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hi thomas, das geht mir ähnlich, bis auf die 20 bei mir sind es nur 13 aber vielleicht testet das mal jemand. interessant ist es schon, was da passiert. und man lernt bekanntlich nie aus... vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|