13.08.2018 19:56 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 123 Bewertung: (4) |
So hier mein Programm zur Eigenverbrauchssteuerung. Ich hoffe das mit dem ZIP klappt. Zuerst kommt die Eigenverbrauchssteuerung mit der Erfassung der beiden S0 (Bezug/Abgabe) Schnittstellen. Danach Anweisungen zur Steuerung von Pool Heizung, Boiler und Wärmepumpe. Die scheinbar unnützen Merker dienen zum Bedienen mit dem individuell gestalteten Webbrowser. DateianhangEVB.zip (135 Downloads) |
13.08.2018 19:57 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 123 Bewertung: (4) |
Und hier der Modbus Versuch. Unter Extras > Ethernet-Verbindungen > Verbindung 1 seht Ihr die Einstellungen mit den Adressen der Modbus Schnittstelle Grüsse Peter DateianhangModbus.zip (128 Downloads) |
13.08.2018 20:14 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
@pit69 In dem Fall ist natürlich klar, dass es nicht funktioniert, die Abstände der VM-Adressen stimmt nicht. Außerdem kann man einen Bereich schon in einem Rutsch einlesen. Probier mal das geänderte Programm im Anhang aus. Grundsätzlich werden bei Modbus Worte = 2 Bytes verarbeitet. Da die 3 Einzelleistungen je 2 Worte haben, müssen die VM-Adressen im 4er-Abstand sein. M.f.G. Scorp DateianhangModbus2.zip (148 Downloads) |
Folgen Sie uns auf