13.06.2011 13:08 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo, mir ist aufgefallen, das in der Beitragsübersicht manche Beiträge als "beliebter Beitrag" aufgelistet und mit einem Stern versehen sind. Ich frage mich, was einen beliebten Beitrag nun ausmacht, Bewertungen oder Anzahl der Antworten sind es offensichtlich nicht. Legen die Mods das fest, oder gibt es da einen Algorythmus? Warum z.B. ist dieser Beitrag beliebt: /tf/WW/de/Posts/59138#top |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 13.06.2011 13:10 |
|
13.06.2011 14:36 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Dies ist ein Algorithmus. |
13.06.2011 14:54 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Na warte, das sage ich den Hoffnungsvorsitzenden. Schlaumeier! |
13.06.2011 23:32 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Hallo, das ist eindeutig ein Algorithmus. Wir mischen uns ja in vieles ein und markieren, kennnzeichenen, ... aber was populär ist und was nicht bestimmen die Benutzer mit ihren Seitenaufrufen. Das wird für jede Konferenz getrennt berechnet. Populäre Themen sind also immer Themen die in ihrer Konferenz überdurchschnittlich oft aufgerufen wurden. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.06.2011 08:25 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Hm, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
14.06.2011 08:34 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ach so... *Groschenfall* Ich hatte kurz die Siemens - Logik aus den Augen verloren.... Aber ist jetzt schon klar, gerade im DC-Simoreg ist weniger Betrieb als sonstwo. Man kann also die Beliebtheit in unterscheidlichen Konferenzen nicht gleich bewerten... Ich befürchte aber, der arme TS hat ganz einfach mehrmals täglich vergebens nachgesehen, ob eine Antwort auf seine Frage eingegangen ist. |
Folgen Sie uns auf